This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC16T245:RGMII 电压转换器促销

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TXV0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1424265/sn74avc16t245-the-rgmii-voltage-translator-promotion

器件型号:SN74AVC16T245
主题中讨论的其他器件:TXV0108

工具与软件:

您好!

我们需要 用于 RGMII 的电压转换器、电压范围为3.3V 至1.8V、还需要最高1000Mbps 的速度以及8#或16#位通道、

 谢谢、敬请推广适用的芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最快的转换器是 TXV0108。 请注意、速度是按通道测量的。