This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4013B:将 CD4010B 与 CD4013B 连接

Guru**** 2680875 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4013B, CD40106B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1422452/cd4013b-interfacing-cd4010b-with-cd4013b

器件型号:CD4013B
主题中讨论的其他器件: CD40106B

工具与软件:

您好!

我正在对使用标题中的缓冲器和 D-F-F 的简单切换开关进行原型设计。 它们的配置方式如 CD4013B 数据表中的图9所示。 来自缓冲器的时钟信号没有预期来自缓冲输入的干净、我相信这就是切换不起作用的原因。 它具有大约20us 的上升时间、并在上升时被拉低、可能产生双时钟信号。 我已经尝试在缓冲器输出和时钟输入以及 RC 电路之间放置几个不同的电阻器、但这些电阻器也不起作用、并且看起来也违反了数据表中有关时钟输入上升和下降时间的运行条件。 需要注意的是、此电路设置在试验电路板上。 欢迎提出任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kristofer:

    您是否尝试过在输出和 CLK 输入之间没有电阻器的情况下进行连接? 获得设置图片会有所帮助、但由于您提到它位于试验电路板上、因此我怀疑试验电路板寄生效应是造成此问题的主要原因。

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不使用电阻器时钟的情况就是这样:

    这是具有一个80k 串联电阻器的 D-FF 侧:

    这是串联的80k 电阻器的缓冲器侧:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于这是一个试验电路板、您是否能够将时钟信号直接连接到跳过缓冲器的 DFF? 这里看起来确实是试验电路板寄生效应造成的。  缓冲器输出的上升时间没有太长。 可以通过试验电路板质量和您正在使用的任何物理连接来解释电阻后出现的干扰和性能不佳。 我能得到实际试验电路板的图片吗?

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将输入直接连接到时钟不会解决该问题。 这可能是由于信号的上升时间过长、因此需要使用缓冲器。 从 D-FF 输出来看、它会在时钟的上升沿和下降沿针对每个单个输入多次翻转。

    不幸的是、将无法拍照。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kristofer

    从缓冲器到 DFF 的连接是什么样的? 连接一般是什么样子的? 只是让跳线穿过电路板?

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、所有连接都使用标准跳线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    机械开关抖动。 因此图9显示了一个低通滤波器和一个施密特触发缓冲器。

    R-C 滤波器必须足够慢才能滤除任何抖动。 唯一具有 施密特触发 输入的 CD4000缓冲器是 CD40106B (一种逆变器)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不使用机械开关。 这是一个具有极慢上升时间的用户输入。 我知道开关抖动。 我认为去抖不能解决这个问题、但我可以尝试  CD40106B。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kristofer

    您如何配置和连接电源? 我怀疑这里的电源可能存在一些问题。 说实话、我不希望 CD4010缓冲器具有如此慢的上升时间。 CD4013输入端的下降表明我收到了某种程度的电源泄漏电流。

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是9V 电池。 我实验过几个旁路电容器、它们似乎有所帮助。 在 D-FF 电源上放置3.2uF 和0.1uF 电容可将双脉冲的宽度从2us 缩短至200ns。 但是、它仍然存在、这应该有足够的电容来平缓电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于上升时间如此之慢、您需要一个施密特触发缓冲器。