This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:SN74LVC1G32

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1423891/sn74lvc1g17-sn74lvc1g32

器件型号:SN74LVC1G17

工具与软件:

您好、此问题并非专门针对上述器件型号、而是更深入地了解施密特触发器。 我阅读了本应用手册、看到这份声明以黄色突出显示。
我是否可以知道  VT 最小值和 VT 最大值将在哪种情况下重叠?

https://www.ti.com/lit/ab/scea046a/scea046a.pdf?ts = 1728541097340

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LVC1G17也不会发生这种情况、即使在最坏的情况下也是如此。

    但其他一些器件可能具有更宽的容差、因此、例如一个芯片的 VT−= 2.6V 且 VT += 3.6V、而另一个芯片的 VT−= 1.4V 且 VT += 2.4V。(每个单独的芯片的迟滞仍为1V。)