This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALVCH16245:SN74ALVCH16245DGGR:最大结温

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1423766/sn74alvch16245-sn74alvch16245dggr-max-junction-temp

器件型号:SN74ALVCH16245

工具与软件:

请提供器件 SN74ALVCH16245DGGR 的最大结温。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Poonam:

    最高结温为150°C