This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54LVC14A:SN54LVC14A Vin 问题检查

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: SN54LVC14A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1424695/sn54lvc14a-sn54lvc14a-vin-question-check

器件型号:SN54LVC14A

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户 有一种电压信号将具有接近-1V 的下冲的情况
查看 SN54LVC14A 数据表、SN54LVC14A 的最小 Vin 为-0.5V。  是否进一步保留了 0.5至-1V 之间的安全值?

如果不是、如果客户使用  SN54LVC14A 且其产品中具有-1V VIN、会有什么风险?
客户想要询问是否有机会在接近-1V 的电压下使用它、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了确保振铃不是测量伪影、请使用带有接地弹簧(而不是接地线夹)的示波器。

    为避免振铃、请端接线路。 最简单的方法是使用源端接。

    只要电流小于50 mA、绝对最大额定值允许电压低于−0.5V。 根据 IBIS 模型、电压低至−1.4V 是可以接受的。