This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245:用于转换 LVDS 信号的电平转换器

Guru**** 2944730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1424677/sn74avc4t245-level-translator-to-translate-lvds-signals

器件型号:SN74AVC4T245

工具与软件:

大家好、团队成员:

我想将在1.8V 下运行的 LVDS 信号(来自 Xilinx ZU9EG MPSoC)转换为 LVDS 3.3V 工作电压。

有什么方法可以转换它吗?

此致、

P. Sam Durai.