This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:SN74AVC4T774

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1424540/sn74avc4t774-sn74avc4t774

器件型号:SN74AVC4T774

工具与软件:

大家好、我需要使用导线通过 SPI 连接两块 PCB、导线最长可达3到4cm。主从都是 STM32 MCU。 如果存在风险、是否值得将其连接到接口板并在两者之间放置一个驱动器? 如果是、我可以使用 SN74AVC4T774这样的器件吗? 请注意、两个 PCB 上的逻辑电平均为3V3。 因此无需电平转换。

谢谢

此致

比利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Billy、

    遗憾的是、TXP 小组成员并非 STM32 MCU 技术专家、无法帮助确定风险。 但是、这种情况下、AVC 可支持3至4cm 3V3缓冲。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Michael、这很好。 我将在接口板上承诺这一部分、作为预防措施。 感谢您的帮助。 此致比利