This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1T45:申请 SN74LVC1T45、SN74LVC2T45旧版数据表[REV. m]

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1T45, SN74LVC2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1423708/sn74lvc1t45-request-sn74lvc1t45-sn74lvc2t45-old-datasheet-rev-m

器件型号:SN74LVC1T45
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2T45

工具与软件:

感谢您的帮助。

我们目前正在进行4M 变更。

我们需要一份新旧版本对比数据表、因此我们非常感谢您的帮助。

--------------------------------------------------------
SN74LVC1T45数据表 [REV. m]
SN74LVC2T45 产品说明书 [REV. m]
--------------------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想获取旧版数据表(SN74LVC1T45、SN74LVC1T45)[REV。 m]、非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要向我们的团队核实这一点、但为什么您无法使用"修订历史记录"? 这告诉您修订版本 M 所做的更改

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您与我们联系。

    我想比较 REV。 m 包含 REV 的内容。 n 内容这样我就能了解它们之间的区别、而不仅仅是产品说明书的目录、因此我将感谢您的帮助。

    我想下载旧版本。 M 数据表、以便我能够理解数据表的内容、因此、如果您能提供帮助、我将不胜感激。

    我已经下载了新的修订版。 数据表中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我之前的回答有错误的修订。 版本 M 与版本 N 之间的不同之处在于功耗部分。 请参见下文和附件。  e2e.ti.com/.../SCES515_2800_M_2900_.pdf

    修订版 N

    修订版 M

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您与我们联系。

    我理解了牧师之间的区别 M 和版本号

    我已获得 SCES515 (M).pdf SN74LVC1T45 [REV. M]数据表、非常感谢您。

    我希望获得另一个 SN74LVC2T45 [REV。 M]数据表、非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SN74LVC2T45修订版 M 与修订版 N 之间的差异也在于电源部分。 请参阅下面的和附件。  e2e.ti.com/.../SCES516_2800_M_2900_.pdf

    修订版 N

    修订版 M

    此致、

    Josh