This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:LSF0108是否可用于 SPI 电平转换?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, TXU0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1425035/lsf0108-can-lsf0108-be-used-for-spi-level-conversion

器件型号:LSF0108
主题中讨论的其他器件: TXU0304

工具与软件:

LSF0108是否可用于 SPI 电平转换?

如果可能、是否有使用 LSF0108将1.8V SPI 转换为3.3V SPI 接口的参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是可能的、具体取决于所需的速度和器件的驱动强度。 参考设计没有太大意义、因为上拉电阻器的大小取决于实际板的特性。

    TXU0304等缓冲转换器更适合此应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我将查看 TXU0304。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

    谢谢!

    插孔