This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:建议使用反相器件而不是同相器件

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G14, SN74LVC1G58

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1425167/sn74lvc1g17-recommendation-for-inverting-device-instead-of-non-inverting

器件型号:SN74LVC1G17
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G14SN74LVC1G58

工具与软件:

各位专家、您好!

我可以问、反相器件 SN74LVC1G17DBVR 的器件型号是多少?

我的客户目前正在其冰箱项目中使用 SN74LVC1G17DBVR 进行设计。

然而、由于该器件是 同相的、因此他们希望  在其 PBA (相同的封装和电气规格)上同时使用同相和反相器件、具体取决于其所在的型号。

我已尝试在 TI.com 上找到它、但找不到合适的器件、您能在此处推荐合适的器件吗?

提前感谢您的帮助和支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LVC1G14

    如果您要使用同一器件并改用跳线或焊接桥来配置器件、请使用 SN74LVC1G58 (当 In0 = IN1 =低电平时、Y = IN2;当 In0 = IN1 =高电平时、Y =不是 IN2)。