This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T774-Q1:驱动强度问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DS10224, SN74AXC4T774, TXB0104, TXU0304-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1424422/sn74axc4t774-q1-driving-strength-question

器件型号:SN74AXC4T774-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74AXC4T774TXB0104、TS3DS10224、 TXU0304-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

客户将 SN74AXC4T774 - Q1用于 SPI 接口。 布局是否存在任何限制?

请参阅下面的2条路径、数据速率至少为16.67MHz、最大为33MHz。 下面的波形显示了转换期间的该压降。 使用 TXB0104来解决此问题是否可行?

  • CPU->level shifter->TS3DS10224->ROM
  • CPU->Level shifter->TS3DS10224->PFR 模块->ROM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    叙述部分错误。

     现在我们使用 PI4ULS3V504AZMAEX、 但波形存在问题。

    因此、我们要更改为  SN74AXC4T774 - Q1或 TS3DS10224 (引脚对引脚)。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 不是缓冲器;请勿使用。

    TXU0304-Q1是一款可能的替代器件、但其驱动强度会稍低。

    在信号边沿出现振铃。 为避免这种情况、请正确端接信号线;常见的方法是通过源端接降低驱动器的驱动强度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    固定说明更改为  SN74AXC4T774 - Q1或 TXB0104。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Celmen

    因为我们目前正在使用 PI4ULS3V504AZMAEX。

    建议布线长度小于4英寸。

    否则、当布线的延迟时间长于单稳态时间时、可能出现意外状态。

    TXU304-Q1是否有建议的布线长度限制?

    由于放置限制、PCB 上的布线长度很难缩短。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PI4ULS3V504AZMAEX 和 TXB0104几乎相同。

    缓冲电平转换器(如 SN74AXC 或 TXU)在每个通道一个方向上工作、因此不需要单稳态、而且非常可靠、并可使用更长的布线。

    1.8V 时的驱动强度:TXB:20 µA;TXU:4.5 mA;SN74AXC:8 mA。