This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245-Q1:SN74AVC4T245-Q1

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0104-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1424256/sn74avc4t245-q1-sn74avc4t245-q1

器件型号:SN74AVC4T245-Q1
主题中讨论的其他器件:TXU0104-Q1

工具与软件:

大家好!

在测试 VCCA 电流时、我发现 VCCA 具有2mA 电流、当我将2A2连接到 GND 时、VCCA 的总电流降低至0.2mA。

问题是:2A2是一个输出引脚(在此说明中),为什么我确认一个输出 CMOS 器件会降低 VCC 电流?

如果我确认  CMOS 器件的 VIN 状态、VCCA 电流会降低、以便我可以解除停止。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于2 mA、2A2引脚的电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2A2引脚的电压约为0.1V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在没有其他负载的情况下、它应该恰好是0V

    VCCB、2DIR 和/2OE 引脚的电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们全部为0V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 VCCB 断电时、两侧的输出都会被禁用。 但当 VCCA 打开时、A 侧上的输入缓冲器处于活动状态、并且它们必须具有有效的逻辑电压以防止其悬空。

    如果一个电源可能在短时间内断电、则应确保您具有连接到另一侧 I/O 的上拉或下拉电阻器、或者这些信号由另一个电源驱动。

    发生这些问题是因为所有的 I/O 引脚都是输入和输出。 如果方向始终无法改变、请改为考虑使用 TXU0104-Q1等单向电平转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "然后、应确保您在另一侧的 I/O 上安装了上拉或下拉电阻器"

    女巫 是否会将电流降至最低?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、由于避免输入悬空会将电流降低至规格值。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好   

    我是说上拉还是下拉、这会将电流降至最低?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系。 对于该特定信号的空闲或上电状态、请使用任何有意义的值。