This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:所需的输入电流

Guru**** 2552250 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, TXU0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1424801/txb0108-required-input-current

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他器件: TXU0104

工具与软件:

我对第8.3.2节中给出的输入驱动器要求感到困惑、想知道是否需要2 mA。  我想把这块芯片连接到 Analog Devices AD7606C-18BSTZ、它的输出驱动器大约为100uA。   

TXB0108数据表(2020年修订的第14页)在文本中规定驱动强度必须为- 2 mA、但在图表中给出的最大电流等于 V_T / 4kOhm、其中 V_T = V_CCI / 2。 对于最大5.5V 输入电压、这将为我提供688uA =(5.5 / 2 / 4 k Ω)的输入电流、该电流小于2 mA。 换而言之、如果负载为2 mA、则输出电压必须为16V =(2 mA * 4K 欧姆* 2)、这远高于最大输出电压。

1. 对于我的应用、V_CCI = 3.3V、因此如果我相信图表、则转换区域中的负载为413uA。 ADI 仍然需要4倍,但不是20倍… 我缺少什么吗?

2. 如果 不起作用、是否有 TI 器件具有与 TXB0108DQSR 封装类似的引脚配置?

以下文本和图表的剪切:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AD7606C 输出的阻抗为2 kΩ;这对于 TXB 来说太弱了。

    2 mA 值是为最坏情况指定的、并且是在整个电源电压范围内指定的。 图8-2显示了典型值。

    USON 封装 fe 中没有 P2P 器件。 对于单向信号、请使用诸如 TXU0104之类的单向转换器。