This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4046A:PLL IC 不在正确频率振荡

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4046A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1424130/cd74hc4046a-pll-ic-not-oscillating-at-correct-frequency

器件型号:CD74HC4046A

工具与软件:

我 不熟悉 PLL 设计、正在使用 CD74HC4046A PLL IC 设计本地振荡器。 我有一个原理图设置和来自波形发生器的15.8 MHz 参考信号、但我无法从环路滤波器中获取正确值。 如何确定 R1和 C1的正确值、以及需要为环路滤波器设计什么频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jackson:  

    我看到您提到您的环路滤波器没有看到正确的值、您能否说明一下与预期相比、您正在测量什么? 环路滤波器将影响 PLL 的捕获范围和锁定时间。 如果您输入非常清晰的15.8MHz 参考、那么您可能可以 使用相对较窄的带宽(可能在几 kHz 到几十 kHz 的范围内)。 如果您的输入存在噪声并且 PLL 在锁定时遇到困难、则可以尝试使用更宽的环路带宽。  

    此致、  

    Connor