This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV6T17-EVM EP:需要器件型号建议

Guru**** 2813715 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G07, SN74LVC2G17, SN74HCS05, SN74LVC1G16, SN74LVC07A, SN74HCS365

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1425664/sn74lv6t17-ep-need-part-number-suggestion

器件型号:SN74LV6T17-SN74LV6T17-EVM EP
主题中讨论的其他器件:SN74HCS05SN74LVC1G16、SN74LVC2G07、 SN74LVC07A、SN74LVC2G17、 SN74HCS365

工具与软件:

我正在寻找双通道和6通道缓冲器 IC。  

规格如下:

双通道:

1.输入类型:施密特触发

2.输出类型:开漏

3.工作电压:5V  

4.一个 IC 中的数字缓冲区: 2个缓冲区  

6通道:

1.输入类型: 施密特触发

2.输出类型:开漏

3.工作电压:5V  

4.一个 IC 中的数字缓冲区:6个缓冲区  

谢谢。此致

Shubham Bajpeye.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有此类器件。

    施密特触发输入和开漏输出的组合仅适用于逆变器、例如 SN74LVC1G16、SN74HCS05。

    如果您无法更改信号的极性、则必须将施密特触发缓冲器(例如 SN74LVC2G17、SN74HCS365)与开漏缓冲器(例如 SN74LVC2G07、SN74LVC07A)相结合。