This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G14:G4版本与放大器之间的差异;非 G4

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1425551/sn74lvc1g14-difference-between-g4-version-non-g4

器件型号:SN74LVC1G14

工具与软件:

各位专家、您好!

我的客户有兴趣使用 SN74LVC1G14

但我检查一下是否存在 SN74LVC1G14DBVR 和 SN74LVC1G14DBVR  G4 我可以问一下有什么区别吗?

我看到对于 SN74LVC1G14DBVR、SN74LVC1G14DBVR 的库存很少  G4 有很多东西。。。

提前感谢您的帮助和支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到、G4是指"始终采用 NiPdAu 铅涂层"、没有区别。

    应该我们是否应促使客户使用  SN74LVC1G14DBVR 或 SN74LVC1G14DBVR G4 、关于供应问题?

    还是不重要? 我希望问一下、因为有价格差异。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jade:

    没关系。 这两个器件在电气方面是相同的。 如果不得不进行猜测、非 G4器件可能是 SFAB、并且对于 RFAB G4器件、将缓慢淘汰(但我不确定是否出现这种情况)。

    此致!

    Malcolm