This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4047B:器件之间有何差异

Guru**** 2693275 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1423136/cd4047b-what-is-the-difference-between-in-parts

器件型号:CD4047B

工具与软件:

您好!

您能说明两个器件型号  CD4047AF/3和 CD4047BFS2226之间的区别吗? 您能否也提供这两个器件的数据表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我了解、器件型号"CD4047AF/3"不存在。  在 TI 收购之前、CD4047AF3 (不带斜杠)是 RCA/Harris 的旧器件型号。 "A"表示它未被缓冲;您不想使用它。

     CD4047BFS2226由 Harris 制作。 这些旧器件的唯一授权经销商是 Rochester Electronics、但他们的数据表只是 TI 数据表的一个副本、不提供有关 S2226型号的信息。 显然、此信息已不存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    S2226型号没有数据表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alyssa:

    我可以明天检查、但此数据表可能不存在。 我会让你知道明天。

    此致!

    Malcolm