This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC32A-Q1:SN74LVC32AQPWRQ1

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC32A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1424989/sn74lvc32a-q1-sn74lvc32aqpwrq1

器件型号:SN74LVC32A-Q1

工具与软件:

尊敬的先生:

 ASLNONC10 CMOS 处理是否是 SOI 处理?

谢谢

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francois:

    什么是 SOI 流程? 我也不知道 ASLNONC10在这里指的是什么。

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ASLNONC10是 PCN 20240514001.2所谓的旧弗莱辛制造厂的工艺。

    SOI 是绝缘体硅片。 只能用于光电子学、高性能处理器或射频应用。 SN74LVC32A-Q1没有这样的器件。