This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] Dual Footprinting -如何围绕供电限制进行设计并为电路板提供灵活性

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1426670/faq-dual-footprinting---how-to-design-around-supply-constraints-and-create-flexibility-for-boards

器件型号:SN74HCS08

工具与软件:

应用手册: 针对电源受限环境优化电路板设计 

双足印封装是一种将封装的布局叠加在另一个封装之上的做法。 当电源问题是主要约束因素时、这可以提高系统设计的灵活性。  

以下是我们团队推荐的一些软件包组合。 如果有未列出的组合、这并不意味着它不能进行双足印。 一般而言、没有什么可以阻止任何两个封装一起进行封装印刷。 然而、仍需遵守清除规则。 任何布线之间都至少有5mil 的间隙。

PW (14/16)-> DYY (14/16)

PW (20)-> DGS

PW (14/16)-> BQB (14)/BQA (16)

ns (16)-> BQB

NS (20)-> RKS

DBV -> DCK

DCT -> DCU