This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54HC04-DIE:并行放置反向器门

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1426104/sn54hc04-die-placing-inverter-gates-in-parallel

器件型号:SN54HC04-DIE

工具与软件:

我们有在不同时间发生故障的电路。

我们有4到6个并联的此类反向器逻辑门(包括输入和输出)

这不是一个好的做法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注意:故障器件是该器件(54HCU04)、更常见的情况是在过热和/或温度冲击时发生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于栅极的传播延迟匹配、因此允许在单个裸片上并行放置栅极的输出。 多个芯片无法正常工作。

    这是什么应用? 为何需要非缓冲反向器、以及它们需要提供多大的电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果存在温度梯度该怎么办。 从冷到热的传播延迟在~4ns 到24ns 之间不等
    在某些情况下、必须将一个栅极打开、而另一个栅极在短时间内关闭。
    并行2是一回事、但多于2 (例如在某些情况下、4可能导致3导通、而第4个关断则在短时间内进一步增加电流)

    在这样的情况下、如果您知道器件能够灌入/拉出至少裸片形式的32mA、则会有所帮助(也许您可以考虑切换到裸片形式)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    如果不需要无缓冲、我们可以选择 SN74LVC1G04 、其额定值为-32 mA (5V)、并且 EP 附带 EP。 我能问您为什么需要裸片销售器件吗? 我们唯一一款裸片销售逆变器就是您选择的一款。 正如 Clemens 所说、单个芯片内的栅极通常可以并联、但扩展到单个芯片以上、传播延迟略有不同。

    此致、

    Owen