This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC540:SN74HC540:ESD-HBM 和 CDM (P/N:SN74HC540NSR)

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1426269/sn74hc540-sn74hc540-esd-hbm-and-cdm-p-n-sn74hc540nsr

器件型号:SN74HC540

工具与软件:

我正在查找器件型号 SN74HC540NSR 的 ESD 数据(HBM 和 CDM)。您能提供此信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yasuhiko:

    这些值为 HBM - 2000V 和 CDM 1500V

    此致、

    Owen