This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G14:PSpice 仿真问题

Guru**** 2826785 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1426234/sn74aup1g14-pspice-simulation-issue

器件型号:SN74AUP1G14

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户在 PSpice 上执行了以下仿真、但输出很奇怪。 似乎低于0V。

您能告诉我原因吗? 此外、我还想知道您推荐的汽车版器件。

此致、

Youhei MIYAOKA.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhei:

    出于某种原因、该模型中的电阻似乎为负值

    将 此处的负值转换为正值将修复模型。  e2e.ti.com/.../7608.SN74AUP1G14.cir

    我们在1.2V 汽车器件中不提供此类功能。

    此致、

    Owen