This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54LS673:16位移位寄存器

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1426088/sn54ls673-16-bit-shift-registers

器件型号:SN54LS673

工具与软件:

对于 TI SNJ54LS673FK 或 5962-88602013A 16位移位寄存器:

1.是否使用 RAD 测试报告对该器件进行过辐射测试?

2.该特定部件上的 RAD 耐受性/硬度是什么?

3.是否有其他符合 RHA 标准的此器件版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    1.否它没有 RAD 报告

    2.此器件不符合辐射要求、因此我们不具有耐辐射/硬度等级。

    3. LCCC 封装串行输入并联输出 SR。 这是我们精选的军用器件、两款 HC 器件都符合 Rad 标准、如其 SMD 文档所示。我们没有任何具有 RHA 数据的 MIL/航天级16位移位寄存器。

    此致、

    Owen