This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G07:最大频率

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G07, TXU0101, SN74LVC1G34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1426094/sn74lvc1g07-max-frequency

器件型号:SN74LVC1G07
主题中讨论的其他器件: TXU0101SN74LVC1G34

工具与软件:

可通过此器件(SN74LVC1G07)推送的最大频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件具有开漏输出、因此上升沿的速度受到上拉电阻器和负载电容的限制。

    如果您需要高输出频率、请使用具有推挽输出的缓冲器、例如 SN74LVC1G34/17。 对于电平转换、请使用 TXU0101之类的东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 假设负载电容不存在并且上拉电阻为2.5k。 最大频率同样是多少? 我需要一个开漏/集电极缓冲器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CMOS 输入的电容< 10 pF;布线的电容约为1 pF cm/cm。 R 和 C 构成低通滤波器。