This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4046B:PLL、FM 调制和解调(帮助)

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4046A, MPY100, CD74HC4046A, CD4046B, MPY634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1417401/cd4046b-pll-fm-modulation-and-demodulation-help

器件型号:CD4046B
主题中讨论的其他器件:CD74HC4046A、SN74LV4046A MPY634、MPY100

工具与软件:

您好!

我是 FM 板设计的初学者。 我的目标是设计 PLL、FM 调制和解调板套件。

我已经阅读了数据表并查看了其他设计人员的电路图。 有些人提供了 FM 调制原理图、但在查看数据表后、并未明确说明如何设计 FM 调制。  

我也在尝试了解如何计算频率捕获和频锁范围。 我想我可以使用图形得到中心频率的想法、因此、根据我的理解、如果我在 R1和470pF 上使用100千欧、则中心频率为18kHz。 请多多指教。

如果有人能帮助我、我会很感激。

提前感谢您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!  

    CD4046B 属于旧器件系列、因此 遗憾的是、设计资源有限。 我建议查看 SN74LV4046A 和 CD74HC4046A 等类似器件的产品文件夹、并浏览可用的数据表和应用手册。 任何在器件名称中包含"4046"的 TI PLL 器件使用非常类似的架构、因此您查找到的任何原理图、参考设计或应用手册都适用。 我找到了一些可能有帮助的资源:

    如何使用 CD74HC4046A 设置 FSK 调制/解调: https://www.ti.com/lit/an/slaa618/slaa618.pdf 

     CD74HC4046A 数据表的"应用信息"部分提供了一些有用的等式、例如环路滤波器组件如何影响频率捕获范围: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc4046a.pdf 

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    查看 pdf、而且认为该组件是较新的模型、我希望在我的设计中采用这种模型。 我使用的是 CD74HC4046A。 我仍然缺少有关电路设计的重要信息。  

    根据这些 https://www.ti.com/lit/an/slaa618/slaa618.pdf、 我不确定如何使用某些标识符。

    调制:TP1

    解调:TP1、TP2、JP1和 JP2

    调制为什么 VCO OUT 没有连接到 COMPin、而解调有一个我认为的连接。

    在调制模式下、SIGIN 连接到接地端、而在解调模式下、SIGIN 连接到函数发生器、因此 Mod 模式下的 TP1是否可以获取函数发生器?

    2206CP 和2212CP 是否有较新的型号?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!  

    只是为了确认、您是否参考了调制器/解调器原理图的图4和图6?  

    "TP"表示测试点、在调制器原理图中、TP1用于注入您要调制的信号。 例如、查看波形1、CH1上的信号 将连接到 TP1、而 CH2正在测量 VCO 的调制输出。  

    在解调器原理图中、TP1是调制输入、TP2是解调输出、JP1选择要使用的相位比较器、JP2应短接以使用 VCOout 作为相 位比较器的 COMPin 输入。  

    调制器根本不需要使用相位比较器、这就是 VCOout 未连接到 COMPin 的原因。 调制器只需要将 VCO 的中心频率设置为所需的载波频率、并将一些 数据信号输入到 VCO 输入电压中。 采用此设置时、VCOout 将直接输出调制信号。 另一方面、解调器输出本质上是相位比较器的缓冲输出。 工作原理包括将 VCO 调制到调制输入的载波频率(通过使用具有低通滤波器的闭环 PLL)、并检测 VCO 与调制信号之间的相位差。  

    请告诉我这是否解答了您的问题。  

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据我对 您所说内容的理解、  

    如果我缺少什么、请告诉我。

    我还看到、您提到了 使用低通滤波器进行调优、就像使用可变电阻器主动对其进行调优一样?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!  

    调制器/解调器连接在一起的示意图看起来是正确的。  

    您可以使用可变电阻器来调节 VCO、但如下所示实现的 RC 低通滤波器会使 VCO 频率自动跟随调制输入信号的载波频率。 来自相位比较器的误差信号在进入 VCOin 之前通过低通滤波器、因此 VCO 可能无法精确地根据调制输入的数据速率和 LPF 的带宽跟踪调制输入。 请告诉我这是否合理。  

     

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我明白您所说的\ PC 后的频率 将更多地倾向于调制频率、而不是理想情况下应在两者之间保持平衡的 VCO-out 频率。 一旦 LPF 拾取了包括误差的信号、VCOin 就无法跟踪 PC 调制信号输入中的调制信号。  

    在调优 VCO 时您指的是什么? 它是解调器的 R1还是 LPF DEMOD 的 R3?

    此外、在我仅用于单个锁相环的第二个电路上、是否可以工作? 我的目标是展示锁相环的工作原理、以及当输入频率变化直至锁定时锁相环的锁定方式。  

    谢谢!

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!  

    对不起、混淆、当我讨论 VCO 调优时、我指的是反馈(PC + LPF)如何调整解调器的 VCOin 电压、直到 VCO 频率 锁定到调制输入的载波频率。  

    您能否说明一下您指的是哪种电路? 我看到一个带有 PLL 的电路、但它看起来只是调制器。  

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    因此 VCOin 将自动调节至调优、而无需改变反馈中的任何电阻/电容(PC + LPF)? 也许我的调优概念与您的不同。 如果你能启迪我,那真的很有帮助。

    我指的是:

    目标是制作两个独立的电路板套件。 第一个电路板套件是 PLL、第二个电路板套件是 FM Mode+Demod

    第一个电路板套件是通过调节从低频到高频的输入信号来找到锁定范围频率、当信号达到最大频率后它将自行解锁。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!  

    是的。 请参阅 CD74HC4046A 数据表第3-5页的一般说明、了解相位比较器输出行为和 VCOin 与 SIGIN 和 COMPin 的关系示例。 我还附上了下图供参考。 每个相位比较器的行为略有不同、但一般来说、只要 SIGin 领导 COMPin、相位比较器就会输出高电压;而当 SIGin 落后于 COMPin 时、相位比较器将输出低电压。 当相位比较器输出通过 LPF 馈入 VCOin (即闭环 PLL)时、反馈将导致 VCO 锁定到输入频率。 捕获范围和锁定时间将取决于无源器件值(R1和 C1用于更改 VCO 中心频率/调谐范围、R3和 C2用于更改 LPF 带宽)。 4046 PLL 通常具有非常宽的调谐范围、有关我的意思示例、请参阅 VCO 频率与 VCOin 图。  在提到 VCO 调优时、这有什么帮助、或者您还想到了其他什么东西吗?  

    如果您的目标是锁定到输入信号、则应该在闭环中运行(PCout -> LPF -> VCOin)。 如果您尝试找到 VCO 的最小/最大频率(或找到 VCO 频率与 VCOin 的曲线)、 那么最好使用电位器来手动设置 VCOin。  

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "无源器件值(R1和 C1用于改变 VCO 中心频率/调谐范围、R3和 C2用于改变 LPF 的带宽)。" 是我需要考虑的一个问题、如果 输出太快以至于它不会锁定、那么我需要使用可变电阻器来调整频率、如果波形上有噪声、则使用可变分量对其进行调优、该分量的基础上 已经具有良好的 PCB 布局有助于最大限度地降低噪声。

    在查看 PCS 时、如果只需要解调 fmax 或 fmin、我只能使用 PC2或 PC3?

    我现在正在计算环路滤波器、但我不确定 这是否正确

    我假设使用 PC1并且 Vcc = 5V、R1 = 25K、C1 = 1110pF、Fo =~100kHz。  

    我将使用 PC2/3的计算结果来得到2FL =~140kHz

    对于 LPF、R3 = 25K、450pF、可获得~140kHz。  

    这是否正确/错误或是否有更好的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!  

    您计划将哪些频率用于中心频率和调制频率? 您是否能够在调制器/解调器上对 R1和 C1使用相同的值、以确保它们具有相同的最小和最大频率? 请记住、在稳定状态下、VCO 应锁定到输入信号、在瞬态期间、当输入频率快速变化时、VCO 会因 LPF 而需要时间进行调整。 这是相位比较器生成误差信号(即已解调的输出)所必需的。  

    我建议从"使用 CD74HC4046A 实现 FSK 调制和解调"应用手册中的无源器件值开始、并根据需要修改它们。 例如、选择 R1=3k、C1=47pF、R2 =开路、E3 = 36k、C2 = 120pF 时的最小 VCO 频率约为8.2MHz、最大值约为28MHz。 LPF 带宽约为36kHz、这大约是该特定设置可用的最快调制频率。 您将在波形10中注意到、40kHz DEMOUT 信号看起来不是很尖锐、因为 LPF 衰减了上升/下降时间。  

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对中心频率和 FM 频带有误解。 我在该示例中尝试了完全采用波形10配置的示例。 我遇到的问题是、解调后的测量值低于预期。 我有什么地方出错了吗?

    如果我调节水平刻度、我可以读取40kHz 方波。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!  

    只是为了确认、您认为您可以在 VCOin 上看到40kHz 方波、但在 DEMout 上看不到? 这是使用解调器配置时的情况?  

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我可以在 VCOin:调制中读取40kHz、尽管它与解调不匹配。  

    黄色:调制 VCOin

    蓝色:调制 VCOout

    紫色:解调

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很奇怪。 是否已将 INH 引脚拉至低电平?  

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    .  

    这可能是我缺失的那个。 我没有将 INH 连接到 MOD 和 DEMOD 的接地端。

    具有接地 INH 的新捕获现在看起来好像有相似之处、尽管它非常嘈杂。 如果我有什么问题、请纠正。  

    如果视频不起作用,这里是一个 YouTube 上载的视频: https://youtu.be/zhsIhpht-A4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不希望 DEMout 如此嘈杂、您是否需要在输出端使用低通滤波器? 您能否分享一下您所使用的设置的原理图或图? 看起来 VCOout 的行为符合预期。  

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LPF:

    引脚6至7:47pF

    引脚9:122pF 至接地

    引脚2:R36k 至引脚9

    引脚10:50K 至 GND

    引脚11:3K 至 GND

    引脚14:Mod 引脚4的 SigIn

    橙色线:示波器通道

    引脚5和8:连接到 GND

    引脚16:VCC 到电源5V

    我不确定试验电路板的寄生电容是否会造成这么大的影响。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    来自试验电路板的寄生电容可能会产生影响、但由于布线相当短、我认为波形应该相对干净。 我想知道某些噪声是否会通过电源轨。 VCC 和 GND 之间有什么类型的旁路电容器? 我建议在主 CD74HC4046/GND 轨上放置一个大电容(可能约10uF)、并在每个 VCC 的 VCC 引脚附近放置另一个小电容(可能约0.1uF)。 我还会确保试验电路板、波形发生器和示波器之间共享 GND。  

    当使用其他相位比较器时、也可以看到相同的结果吗?  

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Connor、

    我可能已经弄清了为什么通道3 (紫色)的行为是这样的、因为我使用的探头非常松散、它不能很好地钳位。 尽管在通道3的高频部分发生了很多高振幅噪声。 另一个问题是通道2 (蓝色)、在低电平输入后没有截断波形。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!  

    我很高兴看到大家现在取得了更好的效果。 ~时间刻度相对较大(看起来您正在以5us/div 的时间刻度测量 μ s 10MHz 信号、这可能对某些示波器适用、但对其他示波器则不适用)、因此您的示波器可能无法准确测量 VCO 输出。 如果您需要更准确地读取 VCOout、可以将时间刻度放大为更像100ns/div 的值、并 在 VCOin 切换时尝试直接进行单次捕获。 另一种选择是开始调整无源器件的值、以使 VCO 频率或输入调制频率更接近相同的时间刻度。  

    您的原型电路看起来现在可以正常工作了、我可以继续并关闭本主题、除非您有任何其他问题。  

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 可能是最后一个问题? 您是否有可以处理 AM 调制的 IC? 我将为 AM 调制创建一个新线程。 这个问题之后、我认为可以关闭该主题。 它不会在论坛中删除吗? 我仍然可以回顾我们的对话

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有一些可用于 AM 调制的模拟乘法器、请以 MPY100和 MPY634为例进行说明。 如果您对此感兴趣、还可以使用离散组件创建基本 AM 调制电路。  

    我将继续并将此主题标记为已解决、我们的对话仍将在论坛中可见。  

    此致、  

    Connor