This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0102:未驱动输出电压至完全0V

Guru**** 2770165 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0102, TXS0102, TXB0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1426816/txb0102-output-voltage-not-driven-to-complete-0v

器件型号:TXB0102
主题中讨论的其他器件:TXS0102、TXU0102、

工具与软件:

大家好、团队成员:

我在设计中使用 TXB010来进行1.5V 和3.3V 之间的复位信号电平转换。 我在电平转换器的输入和输出线上都放置了一个10kΩ 上拉电阻器。 但是、当我将复位信号驱动为低电平时、端口 B 上的信号不会完全驱动为低电平、仍为1.5V。 输出端口上的信号也连接到 LED。

我应该增加上拉电阻器值、还是应该切换到 TXS0102器件?

谢谢!
Shiftali N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 的驱动强度为20 µA、不得与强上拉/下拉电阻或其他负载搭配使用(请参阅数据表的第7.3.5节)。

    TXS 可以工作(它已经具有内部上拉电阻器)。 但对于单向信号、较好的选择是 TXU0102。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiftali:

    我同意克莱门斯在这里的建议。 这个应用的最佳选择是 TXU0102、但如果在这种情况下必须使用 TXS0102、则建议删除外部上拉电阻、否则会出现与 TXB0102相似的行为。

    此致、

    插孔