This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD801:TPLD801和 TPLD1201 RTM 何时生效?

Guru**** 2809065 points

Other Parts Discussed in Thread: TPLD801, TPLD1201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1426133/tpld801-when-are-tpld801-and-tpld1201-rtm-data

器件型号:TPLD801
主题中讨论的其他器件: TPLD1201

工具与软件:

大家好、

我的一个客户 对 TPLD801和 TPLD1201感兴趣。

他们想知道 TPLD801和 TPLD1201 RTM 数据是何时提供的。

请告诉我日期吗?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    我们不会在公共论坛上提供计划的 RTM 日期。

    您可以联系 TI 代表以获取这些信息、也  可以通过客户支持门户提出申请、我们也可以通过该门户提供更多信息。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:

    感谢您的答复。

    您能告诉我、我应该在客户支持门户中询问器件 RTM 吗?

    再次感谢您、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    滚动到门户底部有一个提交 TT 选项。 我要登录该门户、然后将其提交到"其他"下方。

    此致、

    Owen