This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G14:输出波形失真

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV7219, SN74LV8154, SN74LVC1G17, SN74LV4040A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1427092/sn74lvc1g14-distortion-in-output-waveform

器件型号:SN74LVC1G14
主题中讨论的其他器件:SN74LV8154SN74LVC1G17、LMV7219、 SN74LV4040A

工具与软件:

尊敬的 TI 技术支持团队:

我正在设计一个用于计算/测量频率的 PCB。 测量的频率将与参数浓度成正比。 频率范围可以在1MHz 和50MHz 之间。 我计划使用 SN74LV8154作为32位计数器、从而对信号的边沿进行计数。 我的输入信号是有噪声的正弦波。

在初始测试设置中、我使用 SN74LVC1G14DBVR 作为施密特触发器来将正弦波转换为方波、以便对方波的边沿进行计数来测量频率。 我使用16MHz 晶体振荡器作为参考信号。 SN74LVC1G14DBVR 的输出 如下所示。  我想当输入正弦波的频率接近50MHz 时、波形会更糟。 您能否建议我采用合适的施密特触发 IC (或可能采用其他方法)、以便我可以将正弦波(50MHz 的最高频率)转换为方波?

感谢您的帮助、

Ahmet

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVC 器件可以执行50 MHz。 振铃可能是由示波器接地夹(改为使用接地弹簧)或未端接线路引起。 缓冲器和计数器之间的短布线不需要端接;请显示电路板布局布线。

    如果输入信号未达到逻辑电平、或者 SN74LVC1G17的开关阈值规格过于宽松、请使用 LMV7219等快速比较器。

    不保证 SN74LV8154支持的电压超过40 MHz。 SN74LV4040A 支持更高频率、但是异步的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的回答。

    在我的测试设置中、晶体位于试验电路板上、我使用跳线电缆将其连接到 Schmit triger 电路(在另一个 PCB 上)。 这条线未被终止、从肋脚到 IC 的距离不短 (~20cm 电缆)。  如您所说、这些可能是振铃的原因。

    我最终设计的布局如下所示。 这是一个具有4层的演示板。 中间层是接地平面。 此 PCB 连接到另一个具有 MCU 的 PCB。 我将生产 PCB 并再次进行测试。

    此致、

    Ahmet