This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204-Q1:在-40°C 下运行后、输入异常

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0102, LSF0204-Q1, LSF0204, TXU0202, TCA9800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1425218/lsf0204-q1-input-abnormal-after-running-under--40c

器件型号:LSF0204-Q1
主题中讨论的其他器件: LSF0204TXU0202TCA9800、TXU0102

工具与软件:

嗨、团队:  

客户遇到一个需要您帮助的问题。 您可以在下面找到原理图、说明和波形。  

说明:  

在-40C 下运行后、我们发现4个输入低电平信号出现异常、导致来自 A1通道(引脚2)的输入信号无法拉至正常的低电平。 当 A1逻辑为低电平时、我们仍然可以找到大约0.837V、请参阅图1中的波形(CH1=A1通道、CH2=A2通道)。 在拆焊引脚12和13以使其保持开路(断开输出)后、您会发现低电平信号恢复正常、有关波形、请参阅图2。  

图3是器件在-40°C 下运行之前的正常输入波形、低电平信号显示正常。  

问题:  

输出负载等效电容值约为60pF。 此现象是否与 Cload 要求有关? LSF0204-Q1的输出容性负载能力是多少?  

2.你知道为什么以及低温导致这种异常吗?  

图片1异常波形

图2断开输出后的输入波形

图片3将其置于-40C 之前的输入波形

原理图:每个输入和输出通道都有2Kohm 上拉电阻器、该电阻器未显示在屏幕截图中。  

谢谢!

Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有 Cload 要求。

    更换芯片后问题是否消失?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:  

    客户没有尝试更换新的。 在做 AB 之前、您有什么调试建议吗?  

    谢谢!

    Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuqiang:

    0.8V 的 VOL 电压很高-电流原理图中是否有未显示的 B 侧(输出)上的任何上拉电阻? 如果是、请将其移除、查看 B 侧是否导致 VOL 浮空。  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack、Clemens:  

    更换芯片后问题是否消失?

    作为客户的反馈、更换芯片时问题仍然存在。  

    0.8V VOL 电压很高-当前原理图中是否有任何 B 侧(输出)上的上拉电阻? 如果是、请将其移除、查看 B 侧是否导致 VOL 浮空。  [报价]

    B 侧有一个2Kohm 上拉电阻器、该电阻器未显示在原理图中。 当客户移除该上拉电阻器后、波形会更好(低电平信号得到改善)。 调查后客户发现 SOC 驱动能力的 GPIO 在-40°C 下工作后发生了改变、这可能会导致 LSF0204上出现异常。  

    我们想与您核实上拉电阻/输出负载是如何影响输入端的低电平信号的?  

    谢谢!

    Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF 是一款无源开关。 对于高输入电压(VREF_A 或更高)、开关断开、输出电压仅由上拉电阻器决定。 对于低输入电压(低于 VREF_A)、开关闭合、相应的 Ax 和 Bx 引脚直接连接。

    因此、当 SoC 将线路拉至低电平时、它必须能够通过两侧的所有上拉电阻器灌入电流。

    LSF 非常便宜、但不会缓冲信号。 为了改善 VOL、请使用 I²C μ A 缓冲器、例如 TCA9800。 对于其他信号、您通常会使用缓冲的单向转换器、如 TXU0102/TXU0202。