This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0106:OE 引脚问题

Guru**** 2560230 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1422227/txb0106-oe-pin-problem

器件型号:TXB0106

工具与软件:

专为1.8V 至3.3V 而设计

VccA=1.8V;VccB=3.3V

根据规范、OE 引脚需要以 VCCA 为基准。

但在实验中、如果 IC 使用1.8V、则无法输出。 它需要使用3.3V 进行输出。

实验结果和规格不同。
您能帮助确认吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    OE 引脚可耐受过压、可以偏置到 VCCA/VCCB、无需担心(但请记住逻辑阈值、OE 引脚的 VIH/VIL 仍以 VCCA 为基准)。 测试期间、VCCA/VCCB 的状态是怎样的? 是否有任何可以共享的波形/原理图?  

    此致、
    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    此设计用于音频信号

    如果 OE 引脚使用1.8V 电压、我在 Windows 10中看不到 ALC888、但输出端有一个信号、因此我会尝试使用3.3V 电压来控制 OE 引脚、它可以正常工作。

    无论使用3.3V 还是1.8V 输出、波形都是相同的。

    此致、

    玉米陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Corn:

    我在提供的示意图中看不到任何异常情况、但恐怕我完全理解您的发言。 A 侧和 B 侧的 I/O 参考的电压是多少? 是否有任何波形可用于显示预期波形与异常波形?  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    e2e.ti.com/.../Signal.docx

    抱歉、Jack、我的设计是3.3V 到1.8V、而不是1.8V 到3.3V

    两个示例的测量值看起来没有什么不同。

    音频信号是否受电压转换的影响?

    此致、

    玉米陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Corn:

    在两种情况下、OE=1.8V 或3.3V 时、RST 信号似乎都能按预期进行电平转换。 您能否检查 SDI/SDIO 信号是否确实是满足数据表第6.6-6.10节(脉冲宽度持续时间的最低要求)要求的电平转换信号、而不是串扰?  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    使用具有3.3V 电压的 OE 引脚将不会有任何问题。 它仅在使用1.8V 时出现。

    更改 OE 引脚电压会影响带宽吗?

    此外、还发现信号输出将在测量期间消失。 请参阅文件。

    e2e.ti.com/.../TXB0106-Signal-measurement.docx

    此致、

    玉米陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Corn:

    否、OE 引脚电压可耐受过压、不会影响器件支持的带宽。 您可能需要进一步放大以查看各个数据位、因为目前很难解释数据。  

    您能否检查 SDI/SDIO 信号是否确实是符合数据表第6.6-6.10节(脉冲宽度持续时间的最低要求)要求的电平转换所需的信号、而不是串扰

    我们是否能够检查以下各项?  

    此致。

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    音频信号频率为24Mbps 且符合相关规范要求。

    我认为此设计符合规范、因为 OE 引脚被替换为3.3V 将是正常现象。

    我将测量并尝试找出任何差异。

    此致、

    玉米陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Corn:

    这是不常见的、因为如果连接到 VCCA/VCCB、无论 OE 如何、我都希望24Mbps 信号通过我们的器件传播。 当连接到1.8V/ 3.3V 时、请确保 OE 斜坡条件对于两种情况都是相似的。

    OE 是一直被切换还是处于连续直流状态? 请在测试时显示 OE 状态(并放大波形以更清楚地看到边缘)。  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    OE 是连续直流状态。

    在测试中未发现差异。 无论 OE 是使用1.8V 还是3.3V、TXB0106的输出都是相同的。

    e2e.ti.com/.../TXB0106-Signal-measurement-1.docx

    此致、

    玉米陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Corn:

    感谢提供更新的波形。 似乎没有任何问题、您能确认吗? 如果是、我将结束本次主题演讲、谢谢。  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    波形没有问题、但我想确认为什么 OE 在根据规格使用1.8V 时无法正常使用音频功能。

    此致、

    玉米陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Corn:

    我不熟悉本例中的"音频功能"、您能否进一步说明一下、以及它与提供的波形有何不同?  


    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    根据规格、当 OE 引脚使用1.8V 时、"音频功能"将不可用、但当 OE 引脚使用3.3V 时、它可以正常使用。

    当 OE 使用3.3V 或1.8V 输出时、波形是相同的、没有差异。

    我找不到测量值的差异。

    此致、

    玉米陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Corn:

    就我而言、不存在将电压 OE 引脚偏置到哪个电压的问题。 A 侧端口跟踪 VCCA 电压、而 B 侧端口跟踪 VCCB。 此器件的 OE 引脚也具有过压容限、支持高达5.5V 的电压、因此客户可将 OE 的偏置为高达5.5V、不会出现任何问题。  


    以下常见问题解答对此进行了进一步说明: https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/867350/faq-can-i-connect-the-oe-pin-to-vccb-supply-pin-instead-of-vcca-for-txs-txb-devices

    谢谢!
    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我知道 OE 引脚具有过压容差、可以连接至 Vccb 电源、但这不能解释为什么使用1.8V 会使无法使用音频功能。

    因为我们找不到使用3.3V 或1.8V 之间的任何差异。

    此致、

    玉米陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Corn:

    让我们通过电子邮件离线。

    谢谢!
    插孔