This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV163A:最大 Icc 为20uA、不知道典型值、无时钟

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS164, TPL5010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1427849/sn74lv163a-max-icc-is-20ua-i-don-t-know-the-typical-no-clocking

器件型号:SN74LV163A
主题中讨论的其他器件:SN74HCS164TPL5010

工具与软件:

我需要对8小时内均匀间隔的5个脉冲进行计数、然后输出信号。 不存在典型的 IQ。  什么是典型的 ICC。  

第二个问题是、这是实现此任务的最佳逻辑器件。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    1.说实话, 再也找不到更好的办法来查找这些信息了。 我在我们的数据库中看了一下,却找不到任何东西。 我假设这是因为器件很旧。  

    2、它听起来像一个简单的计数器就足够了。 您是否需要系统的其他规格?  
    否则 、您也可以查看我们的新 TPLD 器件、但这些器件对于此用例可能太大了。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. Icc 只是漏电流、它非常依赖于温度。 在室温下、 它比最大值小几个数量级。 (AUP 逻辑系列针对较低的电流进行了优化、但是没有计数器。)

    2.脉冲是高电平有效还是低电平有效? 何时输出恰好应该变为高电平、何时为低电平? 可以通过五个触发器创建移位寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Albert 和 Clemens、

    事实证明、ICC 根本无关紧要。 CPU 始终处于运行状态、但出于某种未知原因、可以自行跟踪8个小时。

    由于 CPU 异步清除功能也会清除2小时的 TPL5010计时器、因此8位 SR SN74HCS164更容易设置。 Qe 将在第5个 TPL5010输出后变为高电平。