This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC16T245 - EP:

Guru**** 2763585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1428093/sn74lvc16t245-ep

器件型号:SN74LVC16T245 - EP

工具与软件:

您好、先生、

我使用的是"SN74LVC16T245-LVC" EP 系列的"CLVC16T245MDGGREP"  

 

我已经激活了使能和方向引脚、但不向输入引脚 (对于 EG-1A1)提供任何输入、它处于高阻抗状态。 不将任何东西连接到这些引脚是否可以? 如果我这样做、我会遇到什么问题?

 

在数据表中、数据表声明"器件所有未使用的数据输入必须保持在 VCCA 或 GND、以确保器件正常运行。"

我激活了到 B 总线的 A 数据意味着输入将是 A 侧、输出将是 B 侧。 我是否应该通过 VCC 同时连接输入侧和输出侧? 我是否需要任何上拉/下拉电阻器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh。

    是、与数据表中的建议类似、输入不得悬空。 谢谢、您可以将所有未使用的引脚直接连接至 GND 或 VCC、也可以使用典型值为10千欧的上拉/下拉电阻。  

    此致、

    Michael。