This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54HC153-SP:SN54HC153-SP

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SN54HC153-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1418739/sn54hc153-sp-sn54hc153-sp

器件型号:SN54HC153-SP

工具与软件:

尊敬的团队:

请分享 SN54HC153-SP 器件 CFP 封装的热阻。

谢谢此致、
Arumuga Raj S.
硬件设计工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ThetaJA = 129.3 C/W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请分享 SN54HC153-SP 器件的 ThetaJB、ThetaJC (top)和 ThetaJC (bottom)值

    谢谢此致、
    Arumuga Raj S.
    硬件设计工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arumuga:

    我已提交有关此信息的热请求。 请等待~2周,让此信息返回给我们。

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arumuga:  

    以下是其余热性能

    结果-θ JC、顶部(标准数据表值) 48.2.
    RESULT-Theta JB (标准数据表值) 72.8.
    结果-Ψ JT (标准数据表值) 37.7.
    RESULT- psi JB (标准数据表值) 69.0
    结果-θ JC、底部(标准数据表值) 24.4.