This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SMV512K32-SP:短路输出电流限制

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1426663/smv512k32-sp-shorted-output-current-limit

器件型号:SMV512K32-SP

工具与软件:

我发现在使用此 IC 的 PCB 上有一个 I/O 引脚对地短路。 我们删除了短路、但我需要澄清数据表中有关输出短路限值的信息。 数据表指出"(3)一次最多不能短接一个输出、最长持续时间为一秒。" (见第5页)。 这是否意味着单个输出不能短接超过一秒、还是意味着多个输出不能短接超过一秒? 我正在尝试评估部件是否已损坏、是否应更换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    短接至 GND 的 I/O 引脚根本不应损坏器件。  

    我不确定此脚注实际上指的是什么。 听起来像是将输出短接在一起而不是短接至 GND。