This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74ACT138:CD74ACT138M96热特性随 PCN 20240327004.1而更改

Guru**** 2914110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1427653/cd74act138-cd74act138m96-thermal-characteristics-changed-with-pcn-20240327004-1

器件型号:CD74ACT138

工具与软件:

CD74ACT138M96 Theta_JA 从73C/W 增加到106.6C/W。    这是一个很大的变化

θ_JA 中的变化、因此我们将设法确定这对我们产品的影响程度。   我们有产品发货

这是一种传导冷却应用、根本不依赖于对流冷却。

TI 是否有关于此器件的任何其他(更多)热性能数据?  是否有任何 Thermal_JC 指标?

现在可能会超出器件的降额 Tj、但我们无法确定  

选择最佳性能指标。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Todd、您好!

    以下是完整的热性能:  

    结果-θ JA 高 K (标准数据表值) 106.6.
    结果-θ JC、顶部(标准数据表值) 67.3.
    RESULT-Theta JB (标准数据表值) 64.8.
    结果-Ψ JT (标准数据表值) 25.4.
    RESULT- psi JB (标准数据表值) 64.2.
    结果-θ JC、底部(标准数据表值)

    不适用