This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AC574:SN74AC574PWR_ESD

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1428590/sn74ac574-sn74ac574pwr_esd

器件型号:SN74AC574

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们的客户请求 ESD、请帮助提供。

材料名称:SN74AC574PWR

此致、
Takako Fujiya/TED.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takako:

    对于  SN74AC574PWR、ESD 如下所示:

    CDM:1000V

    HBM:2000V

    此致!

    Ian