This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXV0108:tpd 规格@ VCCA=3.3且 VCCB=1.2V

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1428381/txv0108-tpd-spec-vcca-3-3-and-vccb-1-2v

器件型号:TXV0108

工具与软件:

大家好、团队成员:

我看到数据表中没有 tpd 规格@ VCCA=3.3和 VCCB=1.2V。 您可以帮助检查一下吗? 另外、我的客户希望了解在1.2V 到3.3V 之间转换时、哪一个在 A 到 B 配置和 B 到 A 配置之间具有更小的延迟? 您可以提供建议吗?  

此致、
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hailiang、

    遗憾的是、1.2V 是典型值、未指定最小值和最大值  

    谢谢、您可能会进一步看到 VCCA = 1.2V、VCCB 3.3V 作为2.5ns A 至 B 或 B 至 A 的基准。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我想知道为什么 有 tpd 规范@  VCCA=1.2和 VCCB=3.3V、但是没有 VCCA=3.3 和 VCCB=1.2V 的数据吗?

    客户想知道1.2V 何时转换为3.3V、1.2V 应该连接到 A 侧或 B 侧。哪个 tpd 规格配置更好?

    此致、

    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hailiang、

    我理解。 但是、我表示突出显示的相同规格可用于 A 至 B 和 B 至 A。也就是说、1.2V 至3.3V 的转换称为 2.5ns (无论哪一侧)、谢谢。

    此致、

    Michael。