This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC595:逻辑论坛

Guru**** 2914590 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC3G17, SN74HCS595, SN74LVC3G34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1418388/sn74hc595-logic-forum

器件型号:SN74HC595
主题中讨论的其他器件:SN74HCS595SN74LVC3G34、SN74LVC3G17

工具与软件:

我在设计中将 SN74HC595DR 用作移位寄存器、有时我无法获得它、因此我想改用 SN74HC595DRG4、但我发现它不起作用、信号无法正确输出、我觉得这两者之间没有任何功能差异。

SN74HC595DR 具有正常波形、移位周期为8个周期、输出正常:

我将 U13和 U16替换为 SN74HC595DRG4、 U13的输出为零(QA-QH)、并且 QH_(PIN9)具有异常输出、移位周期为2、这也不正常。

我怀疑芯片存在问题、因为我购买的 DRG4芯片的表面没有标识、但我是从 Mouser 购买的、并且我以前在论坛上问过这个问题。 我得到的答案是、这也是正常的。 后来、我发现 SN74HC595DR 也具有此类没有标识的芯片

能不能给我?芯片的驱动波形是否正确? 为什么用 DRG4?替换后无法正常输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于较新的芯片、字母"TI"代表正确的标识。

    我怀疑 CS_CLK 波形在边缘有振铃。 请显示两个经过放大的波形、以便可以看到上升沿和下降沿的斜率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是上升沿和下降沿、这是否会产生影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来是针对速度足够快的器件的多个时钟脉冲。

    有关如何正确端接信号线路、请参阅本应用手册的第15…17页;您可能需要源端接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我困惑的是为什么可以使用 SN74HC595DR、但如果 SN74HC595DRG4的参数相同、则无法使用 SN74HC595DRG4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    较新的器件略快、因此时钟线路上的上升沿实际上被检测为上升沿。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这听起来很合理。 我将首先尝试消除振铃、看看它是否会恢复正常、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens、我试着解决振铃问题、但后来发现这是由示波器探头引起的。 我更换示波器探针并尽快把它连接到针脚上后、环降低到1V 以下、这不会影响正常的时钟信号、但595D 芯片的输出仍然异常、你还有其他的建议吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您正在观察到'595的换档速度比预期的要快。 这意味着'595能够看到的时钟边沿多于您发送的边沿。

    请尝试发送10101010之类的模式。 如果输出多次切换、则仍然会出现振铃。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高清、我使用的时钟频率约为100KHz、此器件支持的最大25MHz。 如果时钟速度太慢、是否会导致器件性能不佳?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    频率没有下限。 重要的是信号边沿的速度。 现在的边线斜率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens、我优化了 CLK 信号、现在没有振铃、但输出仍然有问题。 QA 至 QH 均为0、QH_的移位周期也错误。 你有什么其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QA… 使用 RCLK 触发时、QH 发生变化。

    最后两个输入位为0、因此当每个时钟脉冲读取为四个脉冲时、您将得到全零。

    该芯片是否会损坏? 当您更换电池时、是否仍会出现这种情况?

    您执行了什么操作来优化 CLK 信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 SN74HC595DRG4的一个常见问题、SN74HC595DRG4具有"TI"字母标识。 我购买的8个器件无法使用、波形是相似的。 我是从官方指定供应商处购买的、因此质量不应该是问题。 为消除振铃、我将一个33R 电阻连接到了时钟信号线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我的全部原理图、输入信号通过光耦合器进行反向和隔离、数据链为 DAC+595D+595D、每个周期有25位数据、DAC 保留16位、您当前是否更愿意认为这是时序问题还是信号质量问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上升沿仍然有振铃。 它发生在 VCC /2附近、在这种情况下、可能会泄漏到多个时钟边沿。

    我不知道这是探头的测量伪影、还是实际上发生在引脚上。 但你的问题暗示它是后者。

    从 DAC 到595的布线长度是多少? 您将33 Ω 确切地放置在何处?

    无论如何、请尝试改用 SN74HCS595;它的输入具有大得多的迟滞。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens、这是33R 芯片的布局和位置、我正尝试购买和测试 S595芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于源端接、电阻器应尽可能靠近驱动器引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens、我用 sn74HCS595DR 进行测试、很遗憾输出仍然不正确、类似于我之前遇到的现象。 我正在寻找原因。 您有任何其他建议或想法吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zac:

    正如 Clemens 提到的、您是否仍在上升沿看到这种振铃?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Albert、现在还在上升沿响起。 s595d 似乎不抑制振荡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert & Clemens、我已经找到了根本原因、由于 SN74LVC3G34输入信号的上升时间长、输出中出现了 不确定的信号、导致了时钟振荡、您是否有推荐的芯片可以替代 SN74LVC3G34并接受较长的上升时间输入而不会导致输出不确定性? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LVC3G17

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens、谢谢您、我将试用 SN74LVC3G17。

    顺便说一下、由于振铃频率大于100MHz、这是否意味着 SN74HC595DR 可以在大于100MHz 的频率下运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    显然、在这种情况下、'595能够足够快地切换其内部时钟。 但这并不能保证、我怀疑您能够在该速度下生成可靠的输入信号。