This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G14-Q1:使用卫星项目

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC1G14-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1427946/sn74ahc1g14-q1-use-satellite-project

器件型号:SN74AHC1G14-Q1

工具与软件:

各位专家、您好!

我们想 在卫星项目中使用 SN74AHC1G14-Q1。

是否对卫星上的使用有任何限制?

根据我们的理解、该器件不具备释气和辐射防护。

我们希望确认、对于航天应用中使用汽车级产品、TI 是否存在任何使用限制。

此致、

木村彻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 并不禁止您这样做。 但当超出建议的工作条件时、将无法再保证正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toru:

    我们有一些航天客户在航天应用中使用汽车级产品。 没关系、只需记住数据表中指定的限制条件。

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    感谢您的回答。

    我明白了。

    此致、

    木村彻