This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245:在1.8V 运行电压范围内添加0.7V 电压(4A 转 B 和4A 转 A 信号)

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC8T245, SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1428401/sn74axc8t245-0-7v-to-from-1-8v-operation-with-4-a-to-b-and-4-b-to-a-signals

器件型号:SN74AXC8T245
主题中讨论的其他器件:SN74AVC8T245

工具与软件:

我有一个与 DIR 线路和最低1.4V 相关的问题。 我需要转换为0.7V 和1.8V 逻辑/从0.7V 和1.8V 逻辑、如果可以将 DIR 线设置为具有0.7V 和1.8V 逻辑电平的4 A 至 B 和4 B 至 A 信号、数据表尚不清楚。 操作期间方向不会改变、并希望对我的所有 I/O 信号仅使用一种器件类型。 第7.3.2节没有非常清楚地说明这是否可能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    该声明是由于器件与 SN74AVC8T245 (1.2V 器件、仅具有1个 DIR 引脚)兼容。 如果两个 DIR 引脚的配置方式不同(如您的情况)、则器件针对1.4V 进行了优化。 因此、建议使用针对1.4V 的配置。也就是说、器件可以与上一线程类似、但我们建议使用1.4V 的配置、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 SN74AXC8T245在4个通道设置为输入、4个通道设置为输出(即 DIR1/DIR2设置为 L/H 或 H/H)时能够正确地在0.7V 和1.8V 之间进行转换、则没有答案。 我需要将信号转换为必须在0.7V 电源和1.8V FPGA I/O 下运行的器件 请确认器件在这些条件下能够正常运行。

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    如果两个电源都完全上升并稳定、器件将正常运行并进行转换、谢谢。

    此致、

    Michael。