This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXV0106-Q1:是否可以将 OEB 输入短接至 GND?

Guru**** 2589255 points
Other Parts Discussed in Thread: TXV0106-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1428492/txv0106-q1-okay-to-short-oeb-input-to-gnd

器件型号:TXV0106-Q1

工具与软件:

您好!

我计划 在不需要 OEB 引脚且默认 VCC 隔离特性足以 满足上电期间 IO 保持高阻态的平台上使用 TXV0106-Q1。 我曾计划在我的平台上将 OEB 短接至 GND、但图8-6中有一条注释说"保持 OE 为高电平、直到 VCCA 和 VCCB 上电"。   需要为 OEB 提供控制 以在上电期间将其保持在高电平、而我缺少的器件是否还有其他要求?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Harley:

    是、默认情况下、可以将 OE 连接至 GND。

    但是、问题是输出在电源引脚斜升之前处于有效状态。 这样不会损坏器件。 谢谢、I/O 的状态可以在短时间内变为高电平/低电平、直到电源完全上升。

    此致、

    Michael。