This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:是否需要外部上拉电阻?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1429403/lsf0108-external-pullup-is-required

器件型号:LSF0108

工具与软件:

您好!

我们将其用于 SPI 接口的电压电平转换(3.3V 到1.8V)。 请告知我们是否需要任何外部上拉电阻器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prema:

    是的、LSF0108是一款开漏输出器件、建议使用外部上拉电阻来实现逻辑高电平状态。  

    此致、

    插孔