This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G07:SN74LVC2G07_Input 输出电压电平

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1429129/sn74lvc2g07-sn74lvc2g07_input-output-voltage-levels

器件型号:SN74LVC2G07

工具与软件:

您好!

缓冲器件  SN74LVC2G07被视为在2.5V 的电压下工作。 您能否分享2.5V 工作电压下的 VOH、VOL、VIH、VIL 电压电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiva:

    您可以在数据表中找到 VIH 和 VOL、如下图突出显示部分所示。 VOH 和 VOL 将取决于您的设计、因为 VOL 部分由系统的电流消耗决定、而对于此类开漏器件、VOH 由您的上拉电压决定。

    此致!

    Ian