This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC2T245:器件标识问题

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1430087/sn74axc2t245-part-marking-question

器件型号:SN74AXC2T245

工具与软件:

'RSWR 封装的器件标识上有2个点。  这些额外的激光点在顶部打标上的意义是什么?  D/S 中未明确说明这一点、也未在我们的内部 PN 器件标识查找中指示-仅1HN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AI:

    顶部标记应如下所示(如果情况不是这样、请分享图片)、谢谢。


       顶部 符号         : 10RSW                                               01.  
           +------- +                                                               
           !    ***  *   !        第1/2 个数字  = 器件 代码                            
           !   1HN       !        第3 位      = 晶圆 制造厂/组装 地点 代码           
           ! o * ***     !         * * *        =   每个 TI 绘图的二进制日期代码         
           +------- +              O       = 引脚 1 指示器  

    此致、

    Michael。