This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0304-Q1:用于 SPI 通信的电平转换芯片

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0304, SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1429855/txu0304-q1-level-conversion-chips-for-spi-communication

器件型号:TXU0304-Q1
主题中讨论的其他器件:TXU0304SN74AXC4T774

工具与软件:

请推荐用于 SPI 通信的多个电平转换芯片。 我们使用的最大通信速度是10MHz

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXU0304是一个不错的选择。 SN74AXC4T774的工作电压仅为≤3.3V

    为什么要多个?