This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T126:OE 引脚的漏电流

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1429735/sn74lv1t126-leakage-current-of-oe-pin

器件型号:SN74LV1T126
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G08

工具与软件:

大家好、团队成员:

在我们的应用中、我们使用 GPIO 控制1T126启用/禁用。 但该 GPIO 连接许多信号。

我能否知道 OE 引脚的驱动电流要求?

根据我的理解、该引脚应该是 IC 内部的比较器、但会有比较器输入的泄漏电流。

与 SN74LVC1G08的 B (INPUT)引脚应用相同、请与我们分享驱动电流要求。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CMOS 器件具有高阻抗输入。 请参阅 II 和 CI 规格。