This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC00A:不带散热焊盘连接的 WQFN

Guru**** 2897200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1429332/sn74lvc00a-wqfn-without-thermal-pad-connection

器件型号:SN74LVC00A

工具与软件:

是否有可能不将 WQFN 封装的散热焊盘焊接到 PCB 上? 从散热角度来看、这不应该是问题、但是引脚上的机械应力会怎样呢?

外露焊盘是否连接到任何内部信号或是否实现了电隔离?

谢谢。此致

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    请参阅 [常见问题解答]在哪里连接逻辑 QFN 器件的散热焊盘?

    此致、  

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Owen、感谢您提供的信息。 如果外露焊盘从内部连接到信号、E2E 主题不会回答。 它可连接至 GND 或保持悬空。 这是否意味着它在内部连接到 GND? 此外、d/s 表示应焊接具有最佳机械性能。 但问题是、不焊接焊盘会出现问题吗?

    谢谢

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    摘自 QFN 和 SON PCB 连接 应用手册

    裸片/基板通常处于最低负电位、即逻辑器件的 GND。 芯片键合材料可能导电、也可能不导电。

    该常见问题解答显示您无需焊接焊盘。 但它提高了机械稳定性、并且焊盘下方的布板空间不能用于任何其他用途(阻焊层不是可靠的电隔离器)、因此没有理由不将其焊接。