This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4046A:FM 调制

Guru**** 2588715 points
Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4046A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1429099/cd74hc4046a-fm-modulation

器件型号:CD74HC4046A

工具与软件:

您好!

我是 FM 设计的新手,我设计了 FM 调制+解调,但我不知道有模拟和数字调制。 如果您对模拟 FM 信号发生器的设计或入门有任何想法、请指导我

我使用本指南"使用 CD74HC4046A 实现 FSK 调制和解调"来设计 FM 调制。

https://www.ti.com/lit/an/slaa618/slaa618.pdf

我也得到了这个结果

谢谢!

Patrick  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!  

    发布一个指向我们之前讨论的链接、以供将来阅读此内容的任何人参考: https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1417401/cd4046b-pll-fm-modulation-and-demodulation-help/5466191#5466191 

    尽管或许可以通过一些额外滤波或不同的探头设置来清理解调输出、但您的调制器/解调器设置似乎可以发挥作用。 您能解释一下自己在寻找什么吗?  

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,康纳,感谢论坛的监督和帮助。 我真的很感激。  

    我会尝试查看额外的过滤器、因为我可以使用的范围仅用于学校设备。  

    我已经进一步运行调制和解调应用所需的一些测试。  

    它没有显示在频谱分析仪上。 我认为中心频率太高的原因是10^7 Hz 左右,这就是为什么我需要它大约100 kHz ~ 200 kHz 的范围来生成模拟 FM 信号的原因。

    我还需要解调正弦波、而不是方波。 当我尝试使用正弦波作为输入信号时、它会进行类似于 正半波整流器的解调。 我希望它是一个完整的正弦波。 原因可能是文档是一个 FSK 、使其成为数字调制、我需要模拟 FM 调制、这就是之前进行的测试针对方波进行的原因。  SLAA618 "FM 调制和解调的 FSK 实现"。 我不知道有模拟和数字 FM 调制和解调、这是我不知道的故障。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您应该能够重复使用 FSK 实施应用手册中的原理图、即使对于 FM 调制也是如此。 您可以尝试更改无源器件值、将 VCO 频率调整到您要寻找的范围内。 例如、要获得约为100kHz 范围的中心 VCO 频率、您可以根据数据表中的图17和18尝试使用 R1 = 500K Ω 和 C1 = 0.1uF 的值。  

    根据您希望调制指数为多少(即 VCO 频率相对于其平均值可发生多大的变化)、您应该能够调节调制器输入信号的幅度。  

    我预计输入正弦波应该工作正常、您能否发送使用该设置的示波器测量的图片? 此外、您是否将输入的直流失调电压设置为 VCC /2?  

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能是我的应用 VCC /2遗漏的部分。 这样可以修复之前在稳态波动中发生的波动。  

      

    尽管正弦波似乎被削波、而且它可能也被钳制?

    根据您的回复"FSK 实施应用手册、即使对于 FM 调制也是如此"、您说 FSK 图可以用于模拟 FM 信号发生器?

    根据图17和18、在我看到它时、R150K 处仅增加了800Hz、远高于100kHz。 我缺少什么吗?

      

    我将使用此图 来获取我的值。 它是否与您的图不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴看到更改失调电压可以获得更好的结果。 我不能完全确定正弦波为什么会削波、因为峰峰值大约只有600或700mV、这应该在正常 VCOIN 工作范围内。 在削波消失之前、您必须将输入振幅减小多少?

    是的、您是对的、我不小心误读了图17和18的标度(kHz)、而实际上它的单位是 Hz。  

    在我之前的评论中、我提到您可以重复使用相同的基本原理图、我仅表示 FSK 只是 FM 的一个特殊用例。 FSK 通常意味着您调制的输入信号是数字信号、而 VCO 将具有离散频率、具体取决于输入是"0"还是"1"。 FM 使用相同的原理、但输入信号是模拟信号、因此 VCO 频率可以是连续范围内的任何频率。  

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为在调整 Vpp 和偏移时灵敏度过高、它会立即削波、差异仅为100mV。 输入信号:2Vpp + 1.4Vdc

    根据您所说的内容、我知道数字是0和1、如果我在 FM 调制器芯片上的输入信号中馈送这个数据。 这将成为数字。  

    如果它是一个正弦波并且是连续的、 那么输出将在不进行其他修改的情况下立即变为模拟输出? 抱歉、该问题应该很直观。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我应该说明一下、信号的偏移应该是 CD74HC4046A 器件的 VCC 的一半、而不是信号峰峰值电压的一半。 我想我看到您 为 CD74HC4046A 器件使用了5V 的 VCC、因此我会尝试将输入信号的失调电压设置为2.5VDC。 这样做的原因是、如果 VCOIN 低于1V 左右、VCO 频率将开始削波。 当输入为2Vpp + 1.4Vdc 时、信号的低电压为 Vdc - Vpp/2 = 1.4V - 2V/2 = 0.4V。 从 VCO 频率与 VCOin 电压间的关系曲线可以看出、当 VCOin 小于1V 或大于 VCC 时、VCO 频率似乎未明确定义。  

    正确、FSK 与 FM 调制/解调电路基本上是相同的、但您解释来自 MOD/DEMOD 对的输入/输出信号的方式是不同的(模拟与数字)。  

    此致、  

    Connor