This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0106:Ioff 电路的开关电平

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1429401/txb0106-switch-level-for-ioff-circuitry

器件型号:TXB0106

工具与软件:

大家好、数据表中是提到的 Ioff 电路、如果其中一个 Vcc´s 为零、该电路会将 IO´s 设置为高阻态。 但该切换发生时并没有提及的电压电平。 这是在生产过程中测试还是由设计定义?

此致、非常感谢。 Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    根据设计、Ioff 是该器件的一项功能、但在创建数据表时没有表征特定阈值。 您的设置中是否存在阻止您将 VCC 下拉至0V 的限制?  

    如果需要、请告诉我、我将离线检查此阈值。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    感谢您的答复。 实际上、我们使用 Ioff 功能作为"第二"输出使能。 实际 OE (与 VccA 一起)连接到开/关开关电压、VccB 来自第二个(后来切换的)电压并启用了 TXB0106。 在大多数n´t 下,它工作正常,但有些生产批次来自 TXB 不工作。 因此、我需要知道 Ioff 的开关特性。

    此致、非常感谢。 Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    OE 引脚也可以耐受过压、因此、它可以偏置到 VCCB、以斜升至较慢的电源。 如果能够解决启动问题、请在此处查看。  

    获得 Ioff 的开关值后将在此处更新。  

    谢谢!

    插孔