This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC595:SN74AHC595DR

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1429836/sn74ahc595-sn74ahc595dr

器件型号:SN74AHC595

工具与软件:

您好!

您能否说明一下 在 PO 编号 029-7N756上发货给我们的 SN74AHC595DR 的磁带宽度是12mm 还是16mm?

在数据表的第22-23页、同一器件型号有两种带宽选项:

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ahc595.pdf?HQS=dis-dk-null-digikeymode-dsf-pf-null-wwe&ts = 1729778997057&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fgeneral%252Fdocs%252Fsuppproductinfo.tsp%253FdistId%253D10%2526gotoUrl%253Dhttps%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Flit%252Fgpn%252Fsn74ahc595

谢谢你

Thomas Rosendahl

Mouser Electronics

QFA3770

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    我不太清楚如何查看这些信息。  

    但是、您可以发送产品标签/批次代码吗、我可以查看具体信息。